主题中讨论的其他器件:DLPC964、 DLPLCR99EVM
工具与软件:
再次大家好、团队:
环境: 我目前正在考虑设计一个系统、旨在尽可能减小 395-405nm 光场的特征尺寸。 请参阅此处 了解更多信息。 我目前选择了 DLP991U DMD、以便在保持在 UV 频谱范围内的同时更大限度地减小镜片间距。 这让我看到 了 DLPLCR99EVM/DLPLCRC964EVM 组合、它似乎可以用于405nm。
问题: DLPC964文档让我了解到需要外部 FPGA。 如果未使用高速应用程序、是否可以避免这种情况(以及直接从 PC 加载数据)? 我很高兴只有一个可用模式、如果这可以简化硬件/开发、则需要重新启动和配置调整来更改模式。
如果需要、这些文档会推荐 已停产的 AMD Virtex 7 FPGA VC707、从而让我选择 AMD Virtex 7 FPGA VC709。 我在 FPGA/使用 Vivado 编程方面没有经验、这只是加载 所提供的 VHDL 代码、通过 BPG 模式 txt 文件修改图形、以及通过 TI 提供的 GUI 进行选择吗?
再次提前感谢