This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCRC964EVM:FPGA 选择和放大器;编程

Guru**** 1822800 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP991U, DLPC964, DLPLCRC964EVM, DLPLCR99EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1427319/dlplcrc964evm-fpga-selection-programming

器件型号:DLPLCRC964EVM
主题中讨论的其他器件:DLPC964DLPLCR99EVM

工具与软件:

再次大家好、团队:

环境:  我目前正在考虑设计一个系统、旨在尽可能减小 395-405nm 光场的特征尺寸。 请参阅此处 了解更多信息。 我目前选择了 DLP991U DMD、以便在保持在 UV 频谱范围内的同时更大限度地减小镜片间距。 这让我看到 了 DLPLCR99EVM/DLPLCRC964EVM 组合、它似乎可以用于405nm。

问题:   DLPC964文档让我了解到需要外部 FPGA。 如果未使用高速应用程序、是否可以避免这种情况(以及直接从 PC 加载数据)? 我很高兴只有一个可用模式、如果这可以简化硬件/开发、则需要重新启动和配置调整来更改模式。

如果需要、这些文档会推荐 已停产的 AMD Virtex 7 FPGA VC707、从而让我选择 AMD Virtex 7 FPGA VC709。 我在 FPGA/使用 Vivado 编程方面没有经验、这只是加载  所提供的 VHDL 代码、通过 BPG 模式 txt 文件修改图形、以及通过 TI 提供的 GUI 进行选择吗?  

再次提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     、  

    外部 FPGA 是什么 可选  DLPLCRC964EVM 与 DLPLCR99EVM 通信并显示图形时不需要和。  

    DLPLCRC964EVM 可以通过以下两种方式之一进行组装:

    1. 独立系统(DLPLCRC964EVM 和 DLPLCR99EVM)
    2. 具有连接前端器件(VC -707或其他外部前端器件)至 DLPLCRC964EVM HPC FMC 连接器 J1和 J2的独立系统

    您可以使用任一方法将图形从 DLPLCRC964EVM 发送到 DLPLCR99EVM 以进行显示。 更多有关组装说明的信息、请参阅 DLPLCRC964EVM 用户指南、以及  DLPLCRC964EVM 系统硬件和软件特性概述。 此外、本用户指南还介绍了如何显示和运行从 DLPC964 GUI 到独立系统和  连接到 DLPLCRC964EVM 的任何外部前端器件的测试图形。  

    遗憾的是、Xilinx 已停止提供 VC -707、但我们的团队正在研发替代解决方案、该解决方案应该在1H25年以后提供给我们的客户。 我们已经决定将使用 AMD Virtex UltraScale+ FPGA VCU118 作为替代外部前端器件、而且我们也向希望开发带有前端器件的系统的其他个人推荐这种解决方案。 VCU118向后兼容 VC -707、易于与 DLPLCRC964EVM 集成。 DLPLCRC964EVM 产品页面上提供的 VHDL 代码面向 VHD-707 VC、因此这些文件不适用于另一个 外部器件。  

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    Tristan Bottone.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美,再次感谢您的帮助 Tristan。

    一个(有望成为最后一个)后续问题:您是否知道 DLPLCRC964EVM  在不使用 FPGA 的情况下可以运行什么图形速率和输入数据带宽? 我肯定不需要一个用于实验、但尝试了解我是否需要在生产线上购买一个将是有帮助的。

    感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很乐意提供帮助、 

    DLPLCRC964EVM 的最大1位图形速率为12,390Hz。

    当 DLPLCRC964EVM 上没有连接外部前端器件时、 通过利用从 DLPLCRC964EVM (输出)到 DLPLCR99EVM (输入)的32个高速串行数据通道、每个数据通道可实现高达3.6Gbps 的数据速率。 但是、添加 外部前端器件后、 每个数据通道可实现高达10Gbps 的速率、12个高速串行数据通道 从外部前端器件(输出)传输到 DLPLCRC964EVM (输入)。

    如有任何其他问题、请随时通过 E2E 论坛再次联系!

    此致、

    Tristan Bottone.