This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPA3005:如何配置 DL3005的 AFE_SEL

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA3005, DLPC3479, DLP4710EVM-LC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1429218/dlpa3005-how-to-configure-the-afe_sel-of-the-dl3005

器件型号:DLPA3005
主题中讨论的其他器件: DLPC3479DLP4710EVM-LC

工具与软件:

我要使用 DLPC3479的"读取系统温度(D6h)"命令获取连接到 DLPA3005的 ACMPR_IN_2的热敏电阻的温度。
AFE_SEL 是默认 ILLUM_A_FB/xx、因此我需要更改 AFE_SEL。
如何更改 AFE_SEL 寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koichi-San、

    再次感谢您通过 E2E 与我们联系!

    您是否使用 DLPC4710EVM-LC 或这是定制系统?

    如果您有 GUI 并可以与系统通信、则可以利用 GUI 的"Advanced"部分、转到"Commands"->"System"->"Read System Temperature"并执行  Get

    如果您按照我们的连接进行了操作(如您所述)、并使用 DLPA3005的 ACMPR_IN_2、您可以传输 D6h 命令、您将以2字节的返回值接收该参数。 请仔细阅读3.6.7.2返回参数、以了解相应的温度和温度幅度符号。

    下面我做了3次-我没有一个温度传感器连接在返回什么。

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aaron San:
    感谢您的答复。

    我使用定制系统、温度传感器连接到 DLPA3005的 ACMPR_IN_2。
    如附加图像所示、我需要设置 AFE_SEL 寄存器以读取 ACMPR_IN_2。
    您能告诉我如何设置 AFE_SEL 寄存器吗?

    此致、
    Kadowaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koichi-San、

    您是否在使用 TSM 系列 NTC 热敏电阻 DLP4710EVM-LC 的 BOM 中使用的同一个热敏电阻? 如果没有、您在使用什么?

    我假设您使用的是 DLPA3005、对吗? 请记下我的连接请求。

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aaron San:

    我正在使用 NCP15WF104F03RC。
    我多次提到我将使用 DLPA3005、
    我想了解的是如何使用 DLPC3479的"读取系统温度(D6h)"命令来获取连接到 DLPA3005的 ACMPR_IN_2的热敏电阻的温度。

    此致、
    Kadowaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koichi-San、

    请接受我的连接请求、我需要向您发送启用了热敏电阻的更新固件。

    默认情况下 、我们的固件未启用热敏电阻、EVM 提供连接但未连接热敏电阻。 我将进行检查、以确保一切都已针对此设置正确。 不幸的是,我  现在不能亲自尝试。

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aaron San:
    感谢您的答复。

    什么是连接请求?
    您能告诉我如何接受吗?

    此致、
    Kadowaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koichi-San、

    连接请求通过 E2E 论坛提出。

    您可能会在右上角看到通知、或者在您的个人资料中找到我的请求。

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aaron San:

    我已批准您的连接申请。
    请将更新后的固件发送给我。

    此致、
    Kadowaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    Aaron 目前生病了、今天不在办公室、但一旦他回到办公室、他就可以向您发送所需的固件。  

    此致、

    Tristan Bottone.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bottone-San:

    感谢您的答复。
    我希望亚伦-桑迅速康复。

    此致、
    Kadowaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koichi-San、

    感谢您的耐心! 我现在将文件发送给您。

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aaron San:

    我已下载文件。
    问题就解决了。
    照顾好自己。

    此致、
    Kadowaki