主题中讨论的其他器件: DLP5500、 DLPLCRC900DEVM、DLPLCRC900EVM 、 DLP500YX、DLP670S、 DLP9000
工具与软件:
您好!
我在使用 DMD 设备和软件时遇到问题。 我按照在线提供的安装指南进行了操作、并正确连接了 DMD (所有指示灯都变为绿色)、软件就会按预期检测到 DMD。 但是、当我尝试进入操作菜单中的"pattern on the fly mode"时-为了按照其余说明进行操作-复选框会返回到第一个选择的模式、就好像无法选择"pattern on the fly mode"。 您是否有解决此问题的解决方案 ?
谢谢!
Eloi.