This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC900:DMD 接口存在错误

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPLCRC900EVM, DLP670S, DLPC900, DLP5500, DLPLCRC900DEVM, DLP500YX, DLP9000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1432824/dlpc900-bugs-with-the-dmd-interface

器件型号:DLPC900
主题中讨论的其他器件: DLP5500DLPLCRC900DEVM、DLPLCRC900EVM DLP500YX、DLP670S、 DLP9000

工具与软件:

您好!

我在使用 DMD 设备和软件时遇到问题。 我按照在线提供的安装指南进行了操作、并正确连接了 DMD (所有指示灯都变为绿色)、软件就会按预期检测到 DMD。 但是、当我尝试进入操作菜单中的"pattern on the fly mode"时-为了按照其余说明进行操作-复选框会返回到第一个选择的模式、就好像无法选择"pattern on the fly mode"。 您是否有解决此问题的解决方案 ?
谢谢!
Eloi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eloi:

    您能否提供以下信息、以便我们更好地帮助您解决此问题:

    • 您正在使用哪个 DMD?
    • 您使用的 GUI 是哪个版本?
    • 您使用的是哪个固件版本?
    • 您是否尝试过其他 USB 电缆?

    确认 GUI/固件的最简单方法是在系统正在运行并通过 USB 连接的情况下、请截取 GUI 主页面的屏幕截图并将其发布在此处。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们使用的是:

    - DLPC900、

    - 用于 GUI 的5.3.0版本。  

    - DLPR900PROM 6.3.0版本  

    -我们尝试使用不同的 USB 电缆。

    为了以防万一、我会尽快截取屏幕截图、可能是在星期三。

    Eloi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eloi:

    感谢您的答复。  如果有机会、请发送 GUI 屏幕截图。  请检查是否勾选了 Controller (控制器)/ DMD Incompatible (不兼容)复选框。  也会显示"Connected"、但处于待机模式。

    此外、"DLPC900"是控制器。  我正在查找 GUI 主页上显示的芯片组类型。  DLPC900控制器可以支持 具有单控制器 EVM [DLPLCRC900EVM]的 DLP6500或 DLP5500 DMD、还可以支持具有双控制器 EVM [DLPLCRC900DEVM]的 DLP670S、DLP500YX 或 DLP9000 DMD。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    这是屏幕截图。 我相信你会得到你所要求的所有信息。 一旦我们选择了"正常"模式、该复选框就会返回到 "待机" 模式。

    再次感谢您努力帮助我们!

    Eloi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eloi:

    我注意到您的固件是6.0.0。  如果您断开 USB 并为 EVM 上电、DMD 上是否会自动显示图形?

    如果没有、则存在问题。  我建议使用 USB 转 UART FTDI 线缆并连接到 TerraTerm 等终端程序或类似程序。  这将让您查看主控制器输出的调试流所看到的内容。  请参阅 双 DLPC900 EVM 用户指南[DLPU102C]。

    我还建议将固件更新为6.3.0。

    由于您拥有 GUI 5.3.0、因此可以使用双 DLPC900 EVM 用户指南[DLPU102C]中详述的新调试函数。

    Fizix