器件型号:DLP
工具与软件:
您好!
在 TI 网站上找不到包含1912C7037的芯片。 我们需要用它们替换我们的其中一个装置。 这可能是一些 TI 内部编号吗?
提前感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:DLP
工具与软件:
您好!
在 TI 网站上找不到包含1912C7037的芯片。 我们需要用它们替换我们的其中一个装置。 这可能是一些 TI 内部编号吗?
提前感谢。
Marius、
实际上、我已经和其他几位团队成员深入探究了这个问题。 我们不想快速得出什么是此定制 OEM 部件的替代产品、而是找出错误的答案。
我会先联系您所拥有的大型活动投影仪的 OEM、然后询问他们更换什么投影仪。 他们之前可能已经和德州仪器(TI)谈论过替换选项并且已经在使用该选项。
如果他们不再生产投影仪、我会看看他们是否将此 DMD 用于任何其他投影仪、或者他们是否在其他地方有替换的投影仪。 他们更有可能获得此次替代产品的 TI 联系人/邮件列表、因为他们可能具有电子邮件/纸张跟踪信息。 我真的很抱歉,我不能再帮你了。 我真的认为这是最简单的方法。
此致、
Michael Ly
Marius、
很抱歉、如果 OEM 无法向您提供、TI 的 TI 商店中也没有相应的产品。
他们说4年后的使用寿命已结束
OEM 提出这种情况的可能原因是 TI 正计划取消其具有这些特定焊盘的 A 型器件。
下面是 TI 在其公共店铺销售的商品示例。 这是 DLP670S DMD、其对角线相同、但这是 S610封装、使用引脚而不是焊盘。 如 需 了解 显示这些引脚的机械信息、请参阅 DLP670S 数据表第47页的机械部分。

虽然结果可能有所不同、但您也可以在线查看第三方(例如 eBay)以获取此部件号。 与往常一样、请谨慎操作、但我对此感到非常抱歉。 在这方面、我们没有什么可以真正做到的。
此致、
Michael Ly
Marius、
所有引脚兼容的芯片是否也可互换?
[报价]不幸的是,这是我要说的。 并非所有对角线尺寸相同的 DMD 都具有相同的封装类型。 DMD 的封装类型与 TI store 出售的封装类型不同。 您展示的 DMD 封装类型似乎是 A 型封装、但 TI 通常销售的是这类0.67英寸对角线的 S610/S600封装。 换句话说、TI 通常使用引脚而不是焊盘销售这些焊盘(您的 DMD 具有焊盘)。
我知道您希望寻找一款适用于 TI store 每个人的即用型解决方案、但我们没有任何常规器件来替代此器件。
很抱歉、但这确实是您应该向 OEM 提出的问题、以便获得更好的答案。 您可能需要推送它们和/或解释为什么需要它。
简而言之、
- 您展示的这款器件具有一种使用焊盘而不是引脚的不同封装类型。 TI 没有现成的器件
- 这是一个大批量销售给我们已达成协议的 OEM 的定制器件。 成本反映了销量高、因此销量低无法正常工作、尤其是因为我们没有达成协议。 代表 TI 进行小批量销售会非常昂贵、并且会为客户带来巨大的价格上涨。 这是不可持续的。
- OEM 现在拥有此部件的库存、并且取决于他们是否转售。 可能需要一些推送才能获得这一部件。
- 如果所有 OEM 都无法正常工作、请尝试在其他站点上查找转售的内容、但要小心谨慎
此致、
Michael Ly