This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 1912C7037未知芯片

Guru**** 2578735 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP670S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1435905/1912c7037-unknown-chip

器件型号:DLP

工具与软件:

您好!

 在 TI 网站上找不到包含1912C7037的芯片。 我们需要用它们替换我们的其中一个装置。 这可能是一些 TI 内部编号吗?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marius:

    请将芯片正面和背面的图片发送给我们、确保所有标记均清晰且存在。

    谢谢!
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    这里是一些芯片标记的图片。 对不起后面,上面有热膏,我必须删除。 在前面的一侧、有人在某个点涂胶。

    感谢您的帮助。

    Marius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marius、

    我已联系一位同事来帮助我解决该问题。 我们需要更多时间来了解这款芯片的实际含义。 当我们发现问题时、我会马上与您联系。

    我可以问您从哪里获得此 DMD、或者它的预期用途是什么吗? 器件型号表明这可能是某个分辨率为 WXGA 的器件。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marius、

    经进一步检查、我们发现此芯片可替换为1912C7137 0.67" WUXGA 器件。

    这看起来像是未在 TI.com 上公开出售的 OEM 器件型号。 这些数字是来自消费类投影仪吗? 如果是、您需要联系该投影仪的制造商。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    它出自一台大型活动投影仪。 是否有可能将其替换为公开出售的产品?

    分辨率应为 WUXGA。 这些芯片的工作方式跟公开发售的芯片一样吗? 它是否有助于针对此类内容签署 NDA?

    提前感谢。

    Marius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marius、

    实际上、我已经和其他几位团队成员深入探究了这个问题。  我们不想快速得出什么是此定制 OEM 部件的替代产品、而是找出错误的答案。

    我会先联系您所拥有的大型活动投影仪的 OEM、然后询问他们更换什么投影仪。  他们之前可能已经和德州仪器(TI)谈论过替换选项并且已经在使用该选项。

    如果他们不再生产投影仪、我会看看他们是否将此 DMD 用于任何其他投影仪、或者他们是否在其他地方有替换的投影仪。  他们更有可能获得此次替代产品的 TI 联系人/邮件列表、因为他们可能具有电子邮件/纸张跟踪信息。  我真的很抱歉,我不能再帮你了。  我真的认为这是最简单的方法。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的帮助。 我们是一家维修公司、拥有许多设备、制造商不再销售这些设备的备件。 我希望这些器件能有新的芯片。 是否有 NDA 可帮助解决此类问题?

    感谢您的帮助。

    Marius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marius:

    您说您直接联系了他们吗? 很遗憾听到这个消息。 请多给我一段时间、问我的同事有没有这样的事情。 根据我们过去的经验、我们不生产定制的一次性器件。 不过、我会检查一下、以防在任何情况下我们允许这样做。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次尊敬的 Marius:

    我从同事那里得到了反馈、所以 TI 不是小批量生产定制芯片。 我们设定的价格只对大批量销售点有效、所以我们无法像保密协议那样为您购买这款芯片。

    很抱歉、我们还能为您做些什么。 OEM 是否正式表示不会向您出售芯片进行维修?
    我会再次询问并得到他们的澄清。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    它与多个制造商,如巴可,科视 Christie ,日立. 他们表示4年后的使用寿命终止、想要销售新的投影仪。 目前我没有任何特定器件。

    我想得到信息哪个芯片可以替换为另一个芯片。 以及芯片工作原理的详细信息、我们可以检查它们是否按预期工作。

    感谢您的帮助。

    Marius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marius、

    很抱歉、如果 OEM 无法向您提供、TI 的 TI 商店中也没有相应的产品。

    他们说4年后的使用寿命已结束

    OEM 提出这种情况的可能原因是 TI 正计划取消其具有这些特定焊盘的 A 型器件。

    下面是 TI 在其公共店铺销售的商品示例。 这是 DLP670S DMD、其对角线相同、但这是 S610封装、使用引脚而不是焊盘。 如 需 了解 显示这些引脚的机械信息、请参阅 DLP670S 数据表第47页的机械部分。

    虽然结果可能有所不同、但您也可以在线查看第三方(例如 eBay)以获取此部件号。 与往常一样、请谨慎操作、但我对此感到非常抱歉。 在这方面、我们没有什么可以真正做到的。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    但这不是同一个引脚布局。 上面的芯片的引脚彼此成45°角并且我看到的大多数芯片采用这个奇怪的布局。 我从 ebay 得到的芯片大部分时间的问题,他们不工作..

    所有引脚兼容的芯片是否也可互换?

    感谢您的帮助。

    Marius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marius、

    所有引脚兼容的芯片是否也可互换?

    [报价]

    不幸的是,这是我要说的。 并非所有对角线尺寸相同的 DMD 都具有相同的封装类型。 DMD 的封装类型与 TI store 出售的封装类型不同。 您展示的 DMD 封装类型似乎是 A 型封装、但 TI 通常销售的是这类0.67英寸对角线的 S610/S600封装。 换句话说、TI 通常使用引脚而不是焊盘销售这些焊盘(您的 DMD 具有焊盘)。

    我知道您希望寻找一款适用于 TI store 每个人的即用型解决方案、但我们没有任何常规器件来替代此器件。

    很抱歉、但这确实是您应该向 OEM 提出的问题、以便获得更好的答案。 您可能需要推送它们和/或解释为什么需要它。

    简而言之、

    • 您展示的这款器件具有一种使用焊盘而不是引脚的不同封装类型。 TI 没有现成的器件
    • 这是一个大批量销售给我们已达成协议的 OEM 的定制器件。 成本反映了销量高、因此销量低无法正常工作、尤其是因为我们没有达成协议。 代表 TI 进行小批量销售会非常昂贵、并且会为客户带来巨大的价格上涨。 这是不可持续的。
    • OEM 现在拥有此部件的库存、并且取决于他们是否转售。 可能需要一些推送才能获得这一部件。
    • 如果所有 OEM 都无法正常工作、请尝试在其他站点上查找转售的内容、但要小心谨慎

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    然后感谢您的帮助。 我会尝试进一步推动 OEM 提供类似的部件或数据表。

    感谢您的帮助。

    Marius