主题中讨论的其他器件: DLPLCRC410EVM、 DLPC900、DLPLCRC900DEVM
工具与软件:
我们之前购买过 DLP D4100 0.9英寸 UV 1080p 套件。 如果现在还未售出、是否可以购买 DLPLCRC410EVM 和 DLPLCR95UVEVM 来使用与 DLP D4100 0.9英寸 UV 1080p 套件相同的用途?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我们之前购买过 DLP D4100 0.9英寸 UV 1080p 套件。 如果现在还未售出、是否可以购买 DLPLCRC410EVM 和 DLPLCR95UVEVM 来使用与 DLP D4100 0.9英寸 UV 1080p 套件相同的用途?
您好、Takashi-San、
这就是它们现在的销售方式。 您可以根据需要购买控制器 EVM [DLPLCRC410EVM]和所需的 DMD EVM [DLLCR95UVEVM -在您的情况下]。
因此、你的问题的答案是 有 这是您现在购买同等产品的方式。
如果您使用 TI GUI、则可能需要更新 GUI 版本。 另外请注意、GUI 与 Windows 11有问题。
Fizix
感谢您的答复。
我知道 DLPLCRC410EVM 和 DLPLCR95UVEVM 的组合的配置与 DLP D4100 0.9英寸 UV 1080p 套件相同。
让我知道另外两点。
对于两根12英寸柔性电缆、我希望使用比12英寸更短的电缆。 您能告诉我您拥有种类繁多的产品多长时间?
然后、TI GUI 关于 DLP Discovery 4100 Explorer GUI?