This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCR95UVEVM:DLPLCR95

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPLCRC900DEVM, DLPLCR95UVEVM, DLPLCRC410EVM, DLPC900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1436961/dlplcr95uvevm-dlplcr95

器件型号:DLPLCR95UVEVM
主题中讨论的其他器件: DLPLCRC410EVMDLPC900、DLPLCRC900DEVM

工具与软件:

我们之前购买过  DLP D4100 0.9英寸 UV 1080p 套件。   如果现在还未售出、是否可以购买 DLPLCRC410EVM 和 DLPLCR95UVEVM 来使用与 DLP D4100 0.9英寸 UV 1080p 套件相同的用途?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takashi-San、

    这就是它们现在的销售方式。  您可以根据需要购买控制器 EVM [DLPLCRC410EVM]和所需的 DMD EVM [DLLCR95UVEVM -在您的情况下]。

    因此、你的问题的答案是  这是您现在购买同等产品的方式。

    如果您使用 TI GUI、则可能需要更新 GUI 版本。  另外请注意、GUI 与 Windows 11有问题。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我知道 DLPLCRC410EVM 和 DLPLCR95UVEVM 的组合的配置与 DLP D4100 0.9英寸 UV 1080p 套件相同。
    让我知道另外两点。
    对于两根12英寸柔性电缆、我希望使用比12英寸更短的电缆。 您能告诉我您拥有种类繁多的产品多长时间?
    然后、TI GUI 关于 DLP Discovery 4100 Explorer GUI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,再次 Takeshi-San,

    DLPC900 DEVM 套件随附的6英寸电缆也可用于 DLPLCRC410EVM、

    目前、我们并未将它们与 DMD EVM 分开销售。  

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fizix。

    感谢您的答复。

    如果要购买  DLPLCRC410EVM DLLCR95UVEVM  6英寸电缆的组合、  我们应该 订购哪种组合

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高士山

    很遗憾、我认为我们不会在 TI store 单独或以这种方式组合提供这些产品。

    DMD EVM 附带特定电缆。  您可以联系我们的一些设计合作伙伴、如 DLI、EKB、Wintech 或日本可能的 TED (Tokyo Electron Device)。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许我错了。
    是否可以使用 DLPC900 DEVM 控制 DLLCR95UVEVM? 换句话说、DLLCR95UVEVM DLPC900 DEVM 配合使用是否存在任何问题
    提前感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,再次高士山,

    DLPLCR95UVEVM 与 DLPLCRC900DEVM 不兼容。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我理解 这些信息。 非常感谢。