This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP650LNIR:CAD 模型

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP650LNIR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1440184/dlp650lnir-cad-model

器件型号:DLP650LNIR

工具与软件:

你好。 您所连接的 DLP650LNIR 数据表图纸和 DLPM047 CAD 文件不匹配(第 A 节)。 请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jaeseok:

    我不清楚你在问什么。  如果您的意思是标注 A-A  在数据表中、内容是:

          

    它只是第一幅图像中所示的非常小的横截面。

    在 CAD 文件上、剪切似乎跨越了整个 DMD。  您还想了解其他一些差异吗?

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的位置和您提供的3D 模型的相应部分看起来有所不同。
    两者是否可以被视为同一模型的图纸?

    如果不同、应该使用哪一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jaeseok:

    关于这个问题、请允许我咨询我们的机械团队。  可能需要一两天的时间。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jaeseok:

    由于处理此问题的机械工程师现在已经出来了、因此我自己也一直在重复这个过程。

    我将在今天晚些时候尝试得到答案。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢 Jaeseok、

    我对 STP 文件的查看器有一些问题、但我同意您的看法、即它们似乎不同。  数据表应视为最终数据表、您应该就这样做。   

    我将咨询机械工程师、看看 STP 文件是否需要修改或更正。

    Fizix