主题中讨论的其他器件: DLPC2607
工具与软件:
您好!
我正在将我的应用处理器连接到 DLPDLCR2000EVM 以传输并行数据。 我已经将应用处理器的 DATA0引脚连接到 DLP EVM 的 DATA0引脚、并且以有序的方式连接所有引脚。
这是连接映射:DATA0对应于 DLP EVM 上的 DATA0、DATA1对应于 DLP EVM 上的 DATA1、依此类推、直到 DATA15至 DATA15。 
您能解释一下 DLP EVM 如何以这种并行格式处理 RGB565数据吗? 我们想知道在以并行格式处理 RGB565数据时、DLPDLCR2000EVM 用于 R (红色)、G (绿色)和 B (蓝色)元件的特定引脚。 您能解释一下每种颜色组件的映射吗?
因为投影颜色不同。
在软件中、我们仅执行以下 i2c 通信。
1.输入源选择:并行源:- 0x0B 0x00 0x00 0x00 0x00
2.输入分辨率选择- nHD 640x360 :- 0x0C 0x00 0x00 0x00 0x27
3.像素数据格式-- 在16位总线上传输的 RGB565 - 0x0D 0x00 0x00 0x00
我的连接是否正确? 请分享您的建议。