This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR2000EVM:DLPEVM 中的 RGB565 PDATA[0-15] 16位配置

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR2000EVM, DLPC2607

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1444525/dlpdlcr2000evm-pdata-0-15-16bit-configuration-in-dlpevm-for-rgb565

器件型号:DLPDLCR2000EVM
主题中讨论的其他器件: DLPC2607

工具与软件:

您好!

我正在将我的应用处理器连接到 DLPDLCR2000EVM 以传输并行数据。 我已经将应用处理器的 DATA0引脚连接到 DLP EVM 的 DATA0引脚、并且以有序的方式连接所有引脚。  

这是连接映射:DATA0对应于 DLP EVM 上的 DATA0、DATA1对应于 DLP EVM 上的 DATA1、依此类推、直到  DATA15至 DATA15


您能解释一下 DLP EVM 如何以这种并行格式处理 RGB565数据吗?  我们想知道在以并行格式处理 RGB565数据时、DLPDLCR2000EVM 用于 R (红色)、G (绿色)和 B (蓝色)元件的特定引脚。 您能解释一下每种颜色组件的映射吗?

因为投影颜色不同。

在软件中、我们仅执行以下 i2c 通信。
1.输入源选择:并行源:- 0x0B 0x00 0x00 0x00 0x00
2.输入分辨率选择- nHD 640x360 :- 0x0C 0x00 0x00 0x00 0x27
3.像素数据格式-- 在16位总线上传输的 RGB565 - 0x0D 0x00 0x00 0x00  

我的连接是否正确? 请分享您的建议。







  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德州仪器(TI)、

    我想跟进之前有关 DLP EVM 如何以并行格式处理 RGB565数据的问题。 具体而言、我们希望了解 DLPDLCR2000EVM 用于 R (红色)、G (绿色)和 B (蓝色)元件的引脚映射。 在处理 RGB565数据时、您能否说明哪些引脚与每个颜色分量相对应?

    您有机会了解一下吗?

    非常感谢您的帮助。

    此致、
    Manikandan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    很抱歉由于美国感恩节假期而延迟响应。  

    请查看 DLPC2607数据表的第7.3.1节中的以下内容。  www.ti.com/.../dlpc2607

    此致、

    Alex Chan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    感谢您的答复。

    如数据表中所述、我们将 RGB565数据(PDATA15:0)从应用处理器连接到 DLPEVM、但观察到红色和蓝色通道被交换。  

    为解决此问题、我们修改了如下所示的连接。 通过此配置、红色、蓝色和绿色通道被正确投影、我们也能够重新生成其它颜色。  

    红色    -  F8 00 (R: 11111、G:、 000000B: 00000)
    绿色  -  07 E0  (R:00000、G:111111、B:  00000)
    Blue  - 00 1F (R: 00000, G: 000000, B: 11111)

    请分享您对此的看法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    团队必须对此进行进一步研究。

    我查看了参考原理图、发现了以下连接:

    应用处理器如何发送 RGB 数据?

    此致、

    Alex Chan