主题中讨论的其他器件:DLP3010、 DLPA2005
工具与软件:
你好。
我通过自定义 DLPC3478+DLPA2005+DLP3010来开发产品。
我有两个问题要问。
问题1.
我使用外部触发器来控制内部模式、
但我对转换数据表中显示的图形数据时所发生的加载时间很好奇。
下图中数字1的时间是否恒定?
需要多长时间?
在图中的第2个示例中、除了 tdarkPre+DarkPost 外、没有其它延迟时间吗?

下图展示了当前使用的图形集配置。

问题2.
如下图所示、如果我在 GUI 中配置图形、然后点击 Program and Load Pattern、现有的保存图形将被 擦除、并保存在闪存中、但我担心的是闪存的寿命。

如果我在不使用 GUI 的情况下在 DLP API 中配置 WritePatternOrderTableEntry 并使用 WriteInternalPatternControl 对其进行控制、是否不会在闪存中删除和写入数据?