This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3478:关于在 DLP3478触发模式下转换图形数据时发生的延迟时间。

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP3010, DLPC3478, DLPA2005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1444770/dlpc3478-regarding-the-delay-time-that-occurs-when-converting-pattern-data-in-dlp3478-trigger-in-mode

器件型号:DLPC3478
主题中讨论的其他器件:DLP3010DLPA2005

工具与软件:

你好。

我通过自定义 DLPC3478+DLPA2005+DLP3010来开发产品。

我有两个问题要问。

问题1.

我使用外部触发器来控制内部模式、
但我对转换数据表中显示的图形数据时所发生的加载时间很好奇。

下图中数字1的时间是否恒定?

需要多长时间?

在图中的第2个示例中、除了 tdarkPre+DarkPost 外、没有其它延迟时间吗?

下图展示了当前使用的图形集配置。

问题2.

如下图所示、如果我在 GUI 中配置图形、然后点击 Program and Load Pattern、现有的保存图形将被 擦除、并保存在闪存中、但我担心的是闪存的寿命。

如果我在不使用 GUI 的情况下在 DLP API 中配置 WritePatternOrderTableEntry 并使用 WriteInternalPatternControl 对其进行控制、是否不会在闪存中删除和写入数据?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yongjin:

    我已请另一位同事回答您的问题。  请注意、今天是美国的假日、因此将会有一些延迟、直至下周。

    谢谢!

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yongjin、

    很抱歉、上周休假期间出现了延迟、感谢您的耐心等待。

    问题1:

    下图中数字1的时间是否恒定? 据我了解、"加载"时间并不一致、因为这取决于图形集类型和位深度、但这应该只有几微秒。 由于图形的位深度以及垂直与水平类型各不相同、我假设在最差情况下1位至8位和类型变化时的加载时间有所不同、但我尚未对此进行研究。 相反的情况也是如此、由于位深度或类型没有变化、系统没有加载时间、之后将立即启动模式。

    需要多长时间? 我目前没有范围、但我请您使用我之前提到的最坏情况自行测试。 我会联系我的团队、但听说加载图案集大约需要~5us。

    在图中的第2个示例中、除了 tdarkPre+DarkPost 外、没有其它延迟时间吗? 您提到的 tdarkPre 时间不是到帧的延迟。 而是帧内的黑暗时间。 加载时间超出帧时间、是延迟、但如果图形类型相同、则没有加载时间。 触发器1 (T1)和触发器2 (2)是可编程的延迟-由于 GUI 需要向下扩展、无法看到它。

    问题2:

    如果我在不使用 GUI 的情况下在 DLP API 中配置 WritePatternOrderTableEntry 并使用 WriteInternalPatternControl 对其进行控制、是否不会在闪存中删除和写入数据?  我不确定"数据删除"是什么意思。 我建议通读 DLPC3478数据表 第7.3.2.2节"内部图形模式"。 我认为有些困惑、因为闪存中不会持续覆盖图形。 对内部图形编程后、只需通过 API 设置工作模式。 《DLPC3470和 DLPC3478软件编程人员指南》对此进行了介绍

    请仔细阅读回复和参考资料、 如有任何问题、欢迎随时予以答复!

    此致!

    亚伦