请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP9000XUV 工具与软件:
你好。
我们计划将 DMD DLP9000XUV 用于无掩模激光平版印刷应用。 我们的激光源为 UV 355nm、图形目标为1um。 我的问题是、此型号 DLP9000XUV 是否包含控制器(DLPR910)、或者我们是否必须单独订购。 什么是获取报价的联系人链接。 很高兴得到更好的指导继续。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你好。
我们计划将 DMD DLP9000XUV 用于无掩模激光平版印刷应用。 我们的激光源为 UV 355nm、图形目标为1um。 我的问题是、此型号 DLP9000XUV 是否包含控制器(DLPR910)、或者我们是否必须单独订购。 什么是获取报价的联系人链接。 很高兴得到更好的指导继续。
谢谢