This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP9000XUV:DLP9000XUV 和 DLPR910报价和目录详细信息

Guru**** 2580565 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP9000XUV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1445319/dlp9000xuv-dlp9000xuv-and-dlpr910-quotation-and-catalogue-detail

器件型号:DLP9000XUV

工具与软件:

你好。
     我们计划将 DMD DLP9000XUV 用于无掩模激光平版印刷应用。 我们的激光源为 UV 355nm、图形目标为1um。 我的问题是、此型号  DLP9000XUV 是否包含控制器(DLPR910)、或者我们是否必须单独订购。 什么是获取报价的联系人链接。 很高兴得到更好的指导继续。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hafiz 您好!

    DLP9000XUV 仅是 DMD。  我会让您与我们的营销人员联系、他们可以为您获取报价。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、如果您有关于 DMD 及其控制器的问题、还可以在单个演示视频中介绍有关连接、接口和工作的技术使用指南。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外请注意、DMD 的散热器还需要单独订购?

    请说明与 PC 连接和设置在工作中所需的所有附件。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hafiz 您好!

    为了更有效地满足您的要求、我已向您发送了一个朋友邀请。

    Fizix