Thread 中讨论的其他器件:DLP4500NIR、 DLP4500
工具与软件:
大家好、我想使用 DMD 控制 光路的开/关(例如 在 光纤中耦合+12°状态、然后切换倾斜角)。 因此我想知道对比度、对应的对比度表示 DMD 两个状态(+-12°)之间的泄漏。 BTw.、795nm 照明灯是否也适用于此 DMD?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、我想使用 DMD 控制 光路的开/关(例如 在 光纤中耦合+12°状态、然后切换倾斜角)。 因此我想知道对比度、对应的对比度表示 DMD 两个状态(+-12°)之间的泄漏。 BTw.、795nm 照明灯是否也适用于此 DMD?