This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP5500:此产品的对比度

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4500NIR, DLP4500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1436444/dlp5500-contrast-ratio-of-this-product

器件型号:DLP5500
Thread 中讨论的其他器件:DLP4500NIRDLP4500

工具与软件:

大家好、我想使用 DMD 控制 光路的开/关(例如 在 光纤中耦合+12°状态、然后切换倾斜角)。 因此我想知道对比度、对应的对比度表示   DMD 两个状态(+-12°)之间的泄漏。 BTw.、795nm 照明灯是否也适用于此 DMD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ky、

    对比度在很大程度上取决于系统。  如果你使用的是纤维(有格林透镜) ,那么你应该有体面的灭绝比率(这是我认为你所问的)。  您的应用程序需要多大的灭绝比率?   

    这将需要795 nm 的一些衍射建模以及 Grin 透镜或其他光纤耦合光学信息。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用非球面镜、而不是 Grin 透镜。

    我们将 SPCM 放在光路后面、用作检测器。 因此、我们需要确保在切换倾斜角时、漏电流应达到 FW、并且具有 uW 输入(约60dB 衰减率)。  

    关于工作波长、您的意思是 DMD 可能导致795nm 光的衍射或空间模式的变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我找到另一款 DLP4500NIR 产品、它符合我们对工作波长的要求。 因此、唯一的问题是灭绝率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    KY、

    让我就此与我的一位同事进行讨论。  根据给定 DMD 的像素间距、某些波长可能不适用于光纤设置、因为通常只有一个顺序可用。  对于 SPCM、如果您可以收集多个订单、那么它可能会起作用。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、谢谢! 如果您有进一步的结果、请告诉我。 因为灭绝率对我们来说非常重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    KY、

    我不得不挖掘一些旧车型、并希望明天能运行它们。  很抱歉耽误你的时间。

    FIZix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系、我们不着急

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ky、您好!

    好消息是、我在存档文件中找到了模型。  我将在接下来的几天里尝试运行它们。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ky、

    下面是7.56um 像素(DLP4500)近似衍射效率随波长(nm)变化的图表:

    请注意、此图假设围绕  f3采用一个收集圆锥

    Fizix