This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR471TPEVM:光学引擎内的透镜是玻璃还是塑料?

Guru**** 2580425 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR471TPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1442526/dlpdlcr471tpevm-lenses-inside-the-optical-engine-are-they-glass-or-plastic

器件型号:DLPDLCR471TPEVM

工具与软件:

大家好、我正在进行使用 DMD 为 i-line 光阻编写微米级特征的系统原型设计的过程、我们从其中一个套件开始、并且我们希望对其进行修改、以便与365-385nm 波长的 LED 配合使用。

问题是、如果 DMD 之前的光学元件是由塑料制成、它们将吸收大部分光。

您是否知道 DLPDLCR471TPEVM 光学引擎内的透镜、蝇眼阵列等是否都是玻璃?或者它是否使用塑料元件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请给我们一些时间来了解这一点、并与您联系。

    此致!

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您能检查一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas、

    光学引擎由我们的第三方公司安华开发和制造。 我们建议您直接就光学引擎的组件和详细信息与他们联系。 您可以使用 DLP-OMM-SEARCH 工具查找他们的信息。  

    我希望这对您有所帮助。  

    此致、

    Lori