This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC410:DLPC410异常、VLED1熄灭。

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC410, DLP9500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1446909/dlpc410-dlpc410-is-abnormal-and-vled1-is-off

器件型号:DLPC410
主题中讨论的其他器件: DLP9500

工具与软件:


您好、TI 专家:


DLPC410异常、VLED1熄灭。


1.我采用自己的电路板设计、硬件架构是 FPGA+DLPC410+DLP9500、图中显示了使用的固件。 但现在 DLP9500没有显示屏、VLED0闪烁、VLED1熄灭。
2. DDC 版本值为0、INIT ACTIVE 始终为高电平、初始化失败。 那么正确的 DDC 版本应该是什么?

请帮助分析原因,非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来 DLPC410未正确地从输入 FPGA 接收训练模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 专家!
      DLPC410的 INIT 有效信号已降低、指示 DLPC410初始化已完成。 但 rst 有效信号始终为高电平、但我没有发送任何数据(有效信号和其他信号都为低电平)。 Y10和 AC11引脚已升高。
      2.当向 DLP9500发送图片时,rst 有效信号也始终为高,并且不会下降中途。
      3.另外,我的测试程序已经过其他板卡的验证,可以正常显示图片。

    请帮我分析这个问题,非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Quiyan,

    是否有可能通过此电话与您联系?

    当您说您的测试程序已在其他电路板上经过验证时、您是指 TI EVM 还是指您设计的其他电路板?

    Fizix