请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPC410 主题中讨论的其他器件: DLP9500
工具与软件:
您好、TI 专家:
DLPC410异常、VLED1熄灭。
1.我采用自己的电路板设计、硬件架构是 FPGA+DLPC410+DLP9500、图中显示了使用的固件。 但现在 DLP9500没有显示屏、VLED0闪烁、VLED1熄灭。
2. DDC 版本值为0、INIT ACTIVE 始终为高电平、初始化失败。 那么正确的 DDC 版本应该是什么?

请帮助分析原因,非常感谢!