主题中讨论的其他器件: LM3409
工具与软件:
尊敬的团队:
我想针对 DLP4621Q1EVM 的 HL 驱动器中 LED 的正向电流提出几个问题。
我使用万用表测量了 LED 峰值电流的最大电流、如下所示。
尽管 LM3409的外围电路在电路图中相同、但每个通道的最大电流也不同。
问题1。 您能否告诉我们、是什么导致了每个通道的最大电流差异? (LED1:~1A、LED2:~3A、LED3: ~8A)
调整 下面的转换速率和照明频段时、正向电流的占空比似乎发生变化。
问题2: 您能否解释转换速率和照明箱及相关格式的含义?

如下所示、我将 R/G/B 激光二极管连接到 HL 驱动器的每个通道、然后测量电流和电压的波形。

之前、R/G/B LED 占空比按顺序分段、以便使用我之前使用的 DMD 位排序来表示颜色。

不过、DLP4621EVM 的 LED 相关电流波形在该周期(1/60Hz = 16.67ms)内似乎未分割为 R/G/B。
问题3。 您能解释一下如何在 DLP462xEVM 中实现颜色转换吗?