This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4621Q1EVM:查询 LEDS##39;DLP4621Q1EVM##39处的驱动电流;HL 驱动器

Guru**** 2579635 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4621Q1EVM, LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1446645/dlp4621q1evm-inquiry-on-waveform-of-leds-drivng-current-at-dlp4621q1evm-s-hl-driver

器件型号:DLP4621Q1EVM
主题中讨论的其他器件: LM3409

工具与软件:

尊敬的团队:  

我想针对  DLP4621Q1EVM 的 HL 驱动器中 LED 的正向电流提出几个问题。  

我使用万用表测量了 LED 峰值电流的最大电流、如下所示。  

尽管 LM3409的外围电路在电路图中相同、但每个通道的最大电流也不同。  

问题1。 您能否告诉我们、是什么导致了每个通道的最大电流差异? (LED1:~1A、LED2:~3A、LED3: ~8A)

调整 下面的转换速率和照明频段时、正向电流的占空比似乎发生变化。  

问题2: 您能否解释转换速率和照明箱及相关格式的含义?

如下所示、我将 R/G/B 激光二极管连接到 HL 驱动器的每个通道、然后测量电流和电压的波形。  

之前、R/G/B LED 占空比按顺序分段、以便使用我之前使用的 DMD 位排序来表示颜色。  

DLPC34xx 控制器图像校准

不过、DLP4621EVM 的 LED 相关电流波形在该周期(1/60Hz = 16.67ms)内似乎未分割为 R/G/B。  

问题3。 您能解释一下如何在 DLP462xEVM 中实现颜色转换吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已要求我们团队的另一名成员为这些问题提供支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的应用程序似乎非常非标准。 我向您发送了一个朋友请求、以便我们可以通过电子邮件进行讨论。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我接受了。 请随时与我保持联系。 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢