工具与软件:
我在我们的其中一个 DLP2021LEQ1EVM 单元上得到了以下投影赝像。 有什么想法吗? 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我在我们的其中一个 DLP2021LEQ1EVM 单元上得到了以下投影赝像。 有什么想法吗? 
您好、
我刚刚收到了来自我们光学元件团队以及另一位从事此 EVM 相关工作的同事的更新信息。
DGP EVM 使用场透镜设计。 您看到的是来自场透镜的虚假图像。 -光学团队
我们的另一位工程师说、这种幽灵图像是由于上面的视野透镜设计所预期的--在 DGP 设计中、这种幽灵图像只在实心黑色图像案例中可见、而且通常被非黑色内容(如 OEM 徽标或动画)冲掉。
在现实环境中、虚假图像伪影在街道/沥青上不明显、DGP 投影表面就是这种情况。
这是一个折衷方案:我们采用低成本的现场透镜设计、其焦距范围为850-115mm (轿车到 SUV 的侧视镜高度)、可避免手动对每个模块进行聚焦、但不得不处理虚假图像。
我知道您目前处于评估阶段、但您的最终设计将投影到什么表面? 您当前还在投影什么? 如果这是敏感信息、我们可以离线处理。 如果是、我会发送朋友请求。
我将此线程标记为"已解决"、因为它解释了您看到的现象、并解释了为什么会出现重影。 我们非常欢迎您发表评论、通过发布另一条评论来打开此主题帖、尤其是因为我曾提出过几个额外的问题。
此致、
Michael Ly