This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2021LEQ1EVM:投影伪影

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP2021LEQ1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1439252/dlp2021leq1evm-projection-artifact

器件型号:DLP2021LEQ1EVM

工具与软件:

我在我们的其中一个 DLP2021LEQ1EVM 单元上得到了以下投影赝像。 有什么想法吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您通过 E2E 进行联系!

    我将其分配给我团队中的一位成员、供其查看。

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉耽误你的时间。 我们已经在这里被淹没了,不知怎么地错过了这件事。 我可以作为该产品的后备人员来负责这项工作。

    我们能否提供一些有关您的应用的背景信息? 您的光学元件和机械组件是否正确组合在一起、因为一切都已对齐、装配是否已正确拧紧? 我会仔细检查一下、以防现在出现这种情况。 只是试图彻底,不要错过容易的东西首先。 谢谢!!

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有螺钉均已完全拧紧。 装置下方插入器支架附近的边缘有一个轻微泄漏。 底板似乎没有对齐、因此我不确定为什么会发生泄漏。 请参阅随附的图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我来问我们团队中的另一位工程师、也许还有一位光学元件师。  是像您所说的这只是一个单元、还是有其他单元也出现了此问题? 替换零件是否会消除这种情况? 问题是出在组件还是 DMD 上? 如果问题只是一个单元、这可能有助于我们缩小问题范围。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们还有另一个单元也存在同样的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将会、

    好的,谢谢更新。 我会将其转给我们的工程师。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我刚刚收到了来自我们光学元件团队以及另一位从事此 EVM 相关工作的同事的更新信息。

    DGP EVM 使用场透镜设计。 您看到的是来自场透镜的虚假图像。 -光学团队

    我们的另一位工程师说、这种幽灵图像是由于上面的视野透镜设计所预期的--在 DGP 设计中、这种幽灵图像只在实心黑色图像案例中可见、而且通常被非黑色内容(如 OEM 徽标或动画)冲掉。
    在现实环境中、虚假图像伪影在街道/沥青上不明显、DGP 投影表面就是这种情况。
    这是一个折衷方案:我们采用低成本的现场透镜设计、其焦距范围为850-115mm (轿车到 SUV 的侧视镜高度)、可避免手动对每个模块进行聚焦、但不得不处理虚假图像。

    我知道您目前处于评估阶段、但您的最终设计将投影到什么表面? 您当前还在投影什么? 如果这是敏感信息、我们可以离线处理。 如果是、我会发送朋友请求。

    我将此线程标记为"已解决"、因为它解释了您看到的现象、并解释了为什么会出现重影。 我们非常欢迎您发表评论、通过发布另一条评论来打开此主题帖、尤其是因为我曾提出过几个额外的问题。

    此致、
    Michael Ly