请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPC410 主题中讨论的其他器件:DLP7000、
工具与软件:
您好、TI 专家。
我使用 DLP7000、DLPC410和 DLPR410、但贵公司代理通知我 DLPR410将停产。
我正在考虑将 DLPR410替换为 SPI 闪存、在哪里可以找到 DLPC410的 SPI 闪存编程文件?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.