This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC410:DLPC410的 SPI 闪存编程文件

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP7000, DLPC410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1448147/dlpc410-spi-flash-programming-files-for-dlpc410

器件型号:DLPC410
主题中讨论的其他器件:DLP7000

工具与软件:

您好、TI 专家。
我使用 DLP7000、DLPC410和 DLPR410、但贵公司代理通知我 DLPR410将停产。
我正在考虑将 DLPR410替换为 SPI 闪存、在哪里可以找到 DLPC410的 SPI 闪存编程文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenji、

    请接受我的朋友请求、以便我可以联系您。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fizix:

    感谢您发送朋友的请求。
    我接受了你的朋友的请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenji、

    请查看我将很快发送的私人消息、其中包含有关访问文件的说明。

    获得后、请接受已解决的主题帖。  谢谢你。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送个人信息

    我会检查一下。