This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC1438:如何从 SPI 接口打印1280 x 720图形

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC1438

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1450668/dlpc1438-how-to-print-the-1280-x-720-pattern-from-spi-interface

器件型号:DLPC1438

工具与软件:

如何从 SPI 接口打印1280 x 720图形?

我可以成功打印2560 x 1440模式,只需修改 SPI 格式的参数(如列起始 索引: 5,列结束索引: 14,起始行索引: 180,长度: 921600),它不能显示完整的模式,只显示一个小模式在光屏的中上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!  

    您能否确认您是否可以读回 FPGA CRC16值并检查是否存在 SPI CRC 错误?  

    更多信息、请参阅 DLPC1438编程人员指南的第3.3节和第4节。 第3.3节将说明数据传输过程和发送到 DLPC1438所需的命令、第4节将 说明如何通过 SPI 正确传输数据。

    此致、

    Tristan Bottone.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 Raspberry PI4发送 SPI 数据、且我确信数据发送正确。

    另外、我们使用 LA 测量发送数据的正确性

    您可以在下面看到:

    这是我们的模式、是1280 x 720分辨率 bmp 文件(大小为922678字节)

    这是显示闪烁模式的1438引擎

    我们可以看到整个图形显示、但不适合整个帧、就像在2560 x 1440屏幕上显示1280 x 720图形一样。

    那么如何解决呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    让我咨询我的同事、我将在 本周晚些时候与您联系。  

    此致、

    Tristan Bottone.