工具与软件:
如何从 SPI 接口打印1280 x 720图形?
我可以成功打印2560 x 1440模式,只需修改 SPI 格式的参数(如列起始 索引: 5,列结束索引: 14,起始行索引: 180,长度: 921600),它不能显示完整的模式,只显示一个小模式在光屏的中上。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
David、您好!
您能否确认您是否可以读回 FPGA CRC16值并检查是否存在 SPI CRC 错误?
更多信息、请参阅 DLPC1438编程人员指南的第3.3节和第4节。 第3.3节将说明数据传输过程和发送到 DLPC1438所需的命令、第4节将 说明如何通过 SPI 正确传输数据。
此致、
Tristan Bottone.
我使用 Raspberry PI4发送 SPI 数据、且我确信数据发送正确。
另外、我们使用 LA 测量发送数据的正确性

您可以在下面看到:
这是我们的模式、是1280 x 720分辨率 bmp 文件(大小为922678字节)

这是显示闪烁模式的1438引擎


我们可以看到整个图形显示、但不适合整个帧、就像在2560 x 1440屏幕上显示1280 x 720图形一样。
那么如何解决呢?