请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPC4430EVM 工具与软件:
您好!
这是 DLPC4420EVM 和 DLPC4430EVM 的 EDID 编程指南中的图片
有人可以详细说明如何在 ITE6802前端板上连接此跳线以进行编程吗?
谢谢你。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
这是 DLPC4420EVM 和 DLPC4430EVM 的 EDID 编程指南中的图片
有人可以详细说明如何在 ITE6802前端板上连接此跳线以进行编程吗?
谢谢你。