This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC4430EVM:关于 DLOC 的问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC4430EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1449867/dlpc4430evm-question-about-dloc

器件型号:DLPC4430EVM

工具与软件:

您好!  

这是  DLPC4420EVM 和 DLPC4430EVM 的 EDID 编程指南中的图片

有人可以详细说明如何在 ITE6802前端板上连接此跳线以进行编程吗?

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请给我们一些时间来了解这一点并与您联系。  

    此致!

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sidong、

    请参阅下图、我圈出了跳线。 该跳线用于对 EDID 进行编程。  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Lori。 但 这两根黑线焊接到了哪些焊盘?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sidong:

    黑色电线焊接在 IT6802前端电路板的 Q500引脚2和引脚3上。 请查看下面的图片。  

       

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 Lori。 这真的很有帮助。