请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPLCR70EVM 主题中讨论的其他器件:DLPC410
工具与软件:
您好!
我最近购买了 DLP7000DMD 和 DLPCRC410评估板。 但是、在 DMD 上显示灰度图像时会出现问题。 我尝试显示[附加]的图像、但未在 DMD 上正确显示。 我选择了 load 和 global 以向脚本页面添加注释、并在 Discovery 4100 Explorer 中运行命令。 有人可以向我建议如何在 DMD 上正确显示附加的图像吗? 该图像是一个8位灰度图像。
提前感谢您、非常感谢您在这一问题上提供的任何帮助。