This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCR70EVM:使用控制器 DLPLCRC410EVM 将灰度图像加载到 DMD 时出现问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1453121/dlplcr70evm-trouble-in-loading-grayscale-images-to-the-dmd-with-the-controller-dlplcrc410evm

器件型号:DLPLCR70EVM
主题中讨论的其他器件:DLPC410

工具与软件:

您好!

我最近购买了 DLP7000DMD 和 DLPCRC410评估板。 但是、在 DMD 上显示灰度图像时会出现问题。 我尝试显示[附加]的图像、但未在 DMD 上正确显示。 我选择了 load 和 global 以向脚本页面添加注释、并在 Discovery 4100 Explorer 中运行命令。  有人可以向我建议如何在 DMD 上正确显示附加的图像吗? 该图像是一个8位灰度图像。  

提前感谢您、非常感谢您在这一问题上提供的任何帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Melvin、

    DLPC410是一款仅二进制控制器、但速度非常快。   

    使用默认 GUI 时、无法以您可能希望的速度显示8位灰度图形。  该 EVM 实际上是一个开发平台。

    通常、您会使用 SODIMM 存储器条并实例化存储器控制器、并编写 VHDL 或 Verilog 代码、以在控制器 EVM 板载的 Apps FPGA 中运行。   

    我通常推荐使用 ViALUX 电路板作为起点、因为他们的电路板中包含所有这些功能。  这样做的好处是,它是一个交钥匙系统,但缺点是它不是一个开放的体系结构,如果你想自己做.

    Fizix