This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4500:DLP 图像投影不均匀性

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1458544/dlp4500-dlp-image-projection-inhomogeneities

器件型号:DLP4500

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

在 Alv é ole、我们正在将 DLP4500产品集成到 Primo 设备中、该设备能够投影图像并实现蛋白质在表面上的光散射。

在过去几年中、我们一直在观察 DLP 图像投影中存在的质量问题、这些问题涉及 DLP 中的非均匀性以及不同 DLP 之间的变异性。

基本上、我们使用准直的光束应用 DLP、并在整个 DLP 上显示白色图像。 我们有一种方法可以捕获摄像机上的投影图像。

我们观察到 DLP 投影的图像的强度具有暗条纹和不均匀性。 所有芯片测试均已使用相同的光源进行了测试、因此差异均与 DMD 芯片本身有关。

我怀疑微镜阵列前面的窗口上的涂层不均匀。

我在下面的 PDF 中编写了一份报告。

我很高兴知道是否有人已经注意到同样的问题。

非常感谢


Aur é lien Duboin.
e2e.ti.com/.../2024_2D00_11_2D00_15-_2D00_-Report-DMD-quality-assessment-ALVEOLE.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    感谢您联系我们并使用 E2E 论坛! 我们团队的专家将审查该主题、并尽快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aur é lien、

    我们想了解该操作。  从上面的文章中、您写道:"我们基本上使用准直的光束照射 DLP、并在整个 DLP 上显示白色图像。"  因此有效的输入 nA 非常小。  输出 nA (f#)是多少?  换言之、输出是否也可以有效准直?  

    在这种情况下、生产存在微小差异、这些差异不会出现在大多数投影系统中、但对于小型 nA 系统、可能会出现细微变化。  如果您想与我们的团队举行电话会议、请发送朋友邀请。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fizix、

    感谢您的反馈。

    光束也准直到 DLP 输出端。

    然而、DLP 被集成在一个器件内、我们将其插入到倒置显微镜的后端口(无穷大端口)。 然后、我们将 DLP 与显微镜目标的焦平面进行光学共轭、以使 DLP 投影的图像聚焦在与我们的样本位于显微镜上的同一平面上。

    与您的团队举行电话会议确实很棒。 明天或下周我会有空、并向您发送邀请。

    此致!
    Aur é lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aur é lien、

    因为我昨天生病了、所以我必须在下周生病、今天仍然在天气下。  让我安排一个会议,因为这肯定需要光学团队。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aur é lien、

    我们已通过电子邮件联系、并将在那里继续我们的互动。

    Fizix