请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP4620S-Q1 主题中讨论的其他器件:LM3409
工具与软件:
目前我们的 PGU 亮度不够、因此我们认为应用 RGBB+ LED 组合。

我们已经遇到了亮度问题、应用了 Q7WP (封装中的2个 LED 芯片)。
我们的光学工程师希望应用 RGBB+以增加500流明的亮度。
正如我从韩国 FAE 听说的、目前您还没有 RGBB+ LED 操作解决方案。
我的问题就像以下 LED 组合是可能的或不可能的情况下没有主要部分没有变化.

添加了蓝色 LED 连接到绿色 LED、VLED 电压增加到足够的电压、如15V~20V。
在这种情况下、LED RGBB+是否可实现运行?