This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4620S-Q1:LED RGBB+应用手册及参考原理图

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1463929/dlp4620s-q1-led-rgbb-application-note-and-reference-schematic

器件型号:DLP4620S-Q1
主题中讨论的其他器件:LM3409

工具与软件:

目前我们的 PGU 亮度不够、因此我们认为应用 RGBB+ LED 组合。

我们已经遇到了亮度问题、应用了 Q7WP (封装中的2个 LED 芯片)。

我们的光学工程师希望应用 RGBB+以增加500流明的亮度。

正如我从韩国 FAE 听说的、目前您还没有 RGBB+ LED 操作解决方案。

我的问题就像以下 LED 组合是可能的或不可能的情况下没有主要部分没有变化.

添加了蓝色 LED 连接到绿色 LED、VLED 电压增加到足够的电压、如15V~20V。

在这种情况下、LED RGBB+是否可实现运行?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵真

    似乎可以使用更高的 VLED 来驱动双串联的 LED。  由于汽车的电池电压通常为13.5V、因此需要使用升压驱动器电路将 VLED 保持在~15V。   您需要验证它们其他下游元件(如 LM3409和其他稳压器)未受到影响。  此外、调光方案需要生成非常小的光脉冲、因此我们认为必须对其进行表征。  最终、最小调光级别可能存在一定的限制。  在不建立系统和描述性能特征的情况下很难说是该限值。   

    我将此问题分配给了另一位同事、以供将来提问。

    Jason