主题中讨论的其他器件: DLPC3478、 DLPA3005、 DLP4710EVM-LC
工具与软件:
尊敬的 TI 成员
组件按顺序到达、因此我们目前无法组装 CASE3-HW。
[问题- A] 我正在测试、但没有情况1-HW 的 DMD 波束引擎。 DLPC3479可确保 HOST_IRQ 持续处于高电平、也未失败。
我能否测试 DLP3479自动初始化、 引导诊断工具[链接]/DLP 硬件诊断工具/ 是否未连接 DMD 光束引擎?
我们使用的 I2C 代码与 DLPC3478用于主机通信的代码相同。
案例1-HW) DLPC3479和 DLPA3005
案例2-HW) 无 R/G/B LED 连接的 DLPC3479 & DLPA3005 & DMD4710
情况3-HW) DLPC3479、DLPA3005和 DMD4710以及 R/G/B LED 连接
是否可以 在 CAS1-HW 架构中使用 DLP3479启动和诊断工具?
[问题-B]
-TI
固件会设置单个器件(主器件/主器件)的地址。
查看 DLP4710EVM-LC 原理图中的通信、可以看到来自外部(Cypress IC)的 I2C 线路被发送到主芯片。 然后将单独的 I2C 线路发送到辅助/从芯片。
主要思想是主 DLPC3479控制器将是唯一与辅助 DLPC3479进行通信并对其进行控制的控制器。 主要/辅助选择通过 GPIO4确定。
- LP
问题-B-1) "通过使用 TI 的固件选择器、主光束和从光束使用相同的固件、且应用了相同的固件地址。"
我是否理解正确?
问题-B-2) 当主机将 D4发送到0x36地址以读取从器件 DLPC3479时、主器件和从器件均为 D4。
DLPC3479如何知道已读取从器件 ID?
e2e.ti.com/.../7571.250111_5F00_TI_5F00_QA.pdf
谢谢