This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3479:自动初始化和 I2C 失败

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3479, DLPC3478, DLPA3005, DLP4710EVM-LC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1460961/dlpc3479-auto-initializaiton-and-i2c-failure

器件型号:DLPC3479
主题中讨论的其他器件: DLPC3478DLPA3005DLP4710EVM-LC

工具与软件:

尊敬的 TI 成员  

组件按顺序到达、因此我们目前无法组装 CASE3-HW。

[问题- A]  我正在测试、但没有情况1-HW 的 DMD 波束引擎。  DLPC3479可确保 HOST_IRQ 持续处于高电平、也未失败。

           我能否测试 DLP3479自动初始化、  引导诊断工具[链接]/DLP 硬件诊断工具/ 是否未连接 DMD 光束引擎?  

           我们使用的 I2C 代码与 DLPC3478用于主机通信的代码相同。


案例1-HW) DLPC3479和 DLPA3005
案例2-HW)  无 R/G/B LED 连接的 DLPC3479 & DLPA3005 & DMD4710  
情况3-HW)   DLPC3479、DLPA3005和 DMD4710以及 R/G/B LED 连接

是否可以 在 CAS1-HW 架构中使用 DLP3479启动和诊断工具?

[问题-B]  

-TI

 固件会设置单个器件(主器件/主器件)的地址。

查看 DLP4710EVM-LC 原理图中的通信、可以看到来自外部(Cypress IC)的 I2C 线路被发送到主芯片。 然后将单独的 I2C 线路发送到辅助/从芯片。

主要思想是主 DLPC3479控制器将是唯一与辅助 DLPC3479进行通信并对其进行控制的控制器。 主要/辅助选择通过 GPIO4确定。

- LP

问题-B-1) "通过使用 TI 的固件选择器、主光束和从光束使用相同的固件、且应用了相同的固件地址。"
我是否理解正确?

问题-B-2) 当主机将 D4发送到0x36地址以读取从器件 DLPC3479时、主器件和从器件均为 D4。

DLPC3479如何知道已读取从器件 ID?

e2e.ti.com/.../7571.250111_5F00_TI_5F00_QA.pdf

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 成员  

    案例1-HW) DLPC3479和 DLPA3005  

    我认为案例1 - HW 在没有 DMD 和 R/G/B LED 连接的情况下无法自动初始化

    请查看。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LP、

    请给我另一天的时间来研究这件事,谢谢!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  

    [案例1]我发现 DMD_LS_WDATA、 DMD_LS_CLK、 DMD_DEN_ARSTZ、 DMD_LS_RDATA 设计为使用串行电阻器43[欧姆]的68 [欧姆]

          这可能是它无法正常工作的原因吗? 是否有方法可以出于测试目的临时修改端接电阻值?

    [案例2 ] 我已经连接了 DMD 和 LED、但 HOST_IRQ 仍像以前一样保持高电平。 DMD 不是 TI EVM 产品、而是功能齐全的第三方产品。

    谢谢  

    此致  

    Es Kim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LP、

    问题-A:

    可以、该工具是一款硬件诊断工具。 欢迎随时使用!

    问题-B:  

    正如我在本问题的另一个主题中所说的、我会问我的团队是否有办法区分 D4H 回读-我的大部分团队现在休假了几天-感谢您对此的耐心!

    此外、在我们的设计中、DMD_LS_WDATA 和 DMD_LS_CLK 具有串联43 Ω 电阻器、但 DMD_DEN_ARSTZ 和 DMD_LS_RDATA 没有。 可以尝试使用0欧姆电阻器替换、但我不认为这是问题、因为所有4个连接都是1.8V LVCMOS I/O。

    我不知道 CASE2的含义是什么、 您是否共享了您的设计?

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的亚伦·布莱克  

    此外、在我们的设计中、DMD_LS_WDATA 和 DMD_LS_CLK 具有串联43 Ω 电阻器、但 DMD_DEN_ARSTZ 和 DMD_LS_RDATA 没有。 可以尝试使用0欧姆电阻器替换、但我不认为这是问题、因为所有4个连接都是1.8V LVCMOS I/O

    [LP-0116-Q1]

    抱歉、我问错了问题。 PCB 阻抗设计为单端50Ω 而不是68 [欧姆]。 这是否是问题的根本原因?

    我们能否通过调整串联电阻值来暂时解决这个问题?  

    我们的 PCB 制造商告诉我们、由于图形宽度太窄、因此实现68Ω 的 PCB 阻抗是不可行的。

    您能否分享 DLPC4710EVM-LC 的 PCB 层叠、作为单端68Ω 阻抗设计的参考?

    [LP-0116-Q2]  

    2页 DLPC34xx 是指 DLPC 控制器引导序列。 我认为是这样  

    闭合。 我在 TI 文档中找到了详细的引导顺序。  

    [LP-0116-Q3]

    您能否说明根据 SPI 闪存芯片选择信号在区域 A、B 和 C 中发生了哪些操作?

    看起来[B]和[C]与 DMD 相关。

    [LP-0116-Q4]  

    要使用 Boot Diagnotic 工具、
     移除 SPI 线路的串联电阻后、是否应将电缆连接到 OUT 引脚?  
    我认为、应在不移除串联电阻的情况下将电缆连接到 OUT 引脚。  

    什么是"PAD oclated"、"Initialize pad"的含义?  

    [LP-0116-Q5] 您能否通过电子邮件查看原理图? 我无法将原理图上传到 TI 论坛。  

    [LP-0117-Q6]  

    存在主 DLPC3479和从 DLPC3479。  引导诊断工具[链接]/DLP 硬件诊断工具

    我知道、可以使用工具将电缆连接到主 DLPC3479以进行诊断、同样、可以将电缆连接到从 DLPC3479以进行诊断。

    似乎没有必要使用两根电缆来连接主 DLPC3479和从 DLPC3479以同时进行诊断。

    是这样吗?

     

    e2e.ti.com/.../7673.250116_5F00_TI.pptx

    谢谢  

    祝你一切顺利  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LP、

    我认为这些问题在单个线程上有点失控。 我将让您打开有关启动诊断工具问题的另一个主题。

    Q1 -您可以在 TICA-08005 页面上找到我们的板级配置文件。

    问题2 -我认为这次结束了。

    Q3 -我不能只用"A"、"B"和"C"来表示您指的领域。如果您指的是 MUX/DEMUX (U27)、这是 A:B1 (主要)或 A:B2 (次要)。 外部通信可以与 IC 独立通信、以便对初始引导加载程序进行编程。

    Q4 - "PAD"是一种旧称"PMIC"的方式。 指 DLPA300x 器件。

    Q5 -有关此问题的直接信息。

    Q6 -在另一个主题中提出这个问题。

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的亚伦·布莱克  

    感谢您发送编修。  

    [250122-Q1]  
    自动初始化失败已解决。

    根本原因是二极管反向安装。

    校正后、确认 HOST_IRQ 和从 IRQ 信号都降至低电平。

    [250122-Q2]  

    在改进自动初始化故障后、我们检查了 DMD 电源、发现了自动初始化完成后 DMD 电源下降的问题。

    虽然19V 输入的压降得到补偿、第一次尝试还是成功的、但之后同样的问题继续发生。

     在另一个线程中更新此内容  

    链接