This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3479:DLPC3479自动初始化和 I2C 故障、外部模式波束固件、主机 IRQ 高

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA3005, DLPC3479

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1466047/dlpc3479-dlpc3479-auto-auto-initializaiton-and-i2c-failure-external-pattern-mode-beam-firmware-host-irq-high

器件型号:DLPC3479
主题中讨论的其他器件:DLPA3005

工具与软件:

尊敬的 TI 成员

我在 更改默认 LED 电流后解决了与"自动初始化和 I2C 故障"相关的问题。  

 [心爱的问题]

若要使用外部图形模式、应按照与使用 DLPC3010时相同的方式创建光束 FW。 
我创建的固件似乎已正确创建、因此已附加 
在 DLPC4710 EVM 中、使用外部图形模式版本3时、主 IRQ 和从 IRQ 都降至低电平。 但是、在我们的硬件中、从器件 IRQ 始终为高电平。 

在使用外部图形模式固件进行自动初始化期间、从器件 DLPC3479是否检查特定引脚或接收来自主器件 DLPC3479的信号?

请给我一些建议。

版本 A) FWSel_DLPC3479_DLPA3005_PM1_i2c0x36_v8p4p0 (来自 TI 固件选择器)

版本 B) 250121_RED5A_GRE5A_BLUE5A

              -。 仅使用版本 A 将 LED 电流从10A 更改为5A

版本-C) 250121_10Hz_3 Pattern_Pre 29000_Post1450_RGB5A  

              -。 仅使用版本 A 更改了 LED 电流和外部图形参数

              -。 (DLPC3010)在使用相同的方法创建外部 PATTER FW 后、通常在我们的硬件中使用。



 e2e.ti.com/.../250123_5F00_TI.pdfe2e.ti.com/.../250123_5F00_BEAM-FW.zip
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、LP、

    由于您的软件需要引脚映射选项1、因此我选择了使用引脚映射选项2来重新创建。 除了这一点、软件不应有任何差别。

    B 按预期运行

    C 也会按预期运行

    在初始化期间、还会定义显示尺寸(12h)、输入图像尺寸(2Eh)和视频源格式(07h -对于 RGB888、始终为0x43)。 我建议您使用这些命令。

    显示屏尺寸为1920x1080 (80 08 38 04)

    输入图像尺寸为1920x1080 (80 08 38 04)

    另外、是全图像还是半图像?

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的亚伦·布莱克

    C 也会按预期运行

    在初始化期间、还会定义显示尺寸(12h)、输入图像尺寸(2Eh)和视频源格式(07h -对于 RGB888、始终为0x43)。 我建议您使用这些命令。

    显示屏尺寸为1920x1080 (80 08 38 04)

    输入图像尺寸为1920x1080 (80 08 38 04)

    [250124-Q1]  

    在版本 C 中、在我们的板上、主设备主机 IRQ 设置为低电平、从设备主机 IRQ 设置为高电平。
    a)您提到"初始化期间"时、您是指在主 DLPC 和从 DLPC 完成自动初始化后、使用 I2C 配置显示尺寸和输入图像尺寸的过程吗?
    默认 TI 固件中是否已包含显示屏尺寸?


    [250124-Q2]

    在使用外部图形模式固件进行自动初始化期间、从器件 DLPC3479是否检查特定引脚或接收来自主器件 DLPC3479的信号? 

    TI EVM 没问题。 输出硬件:DLPC 为 HOST_IRQ=低电平、而 Slave IRQ=高电平、
    您是否认为原理图是错误的? 

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LP、

    我想我的问题没有得到解答-您看到的是半像、全像还是根本没有图像? 我想知道 整个系统其余部分的电源状态是否继续。

    是的、"初始化期间"是指自动初始化配置。

    由于唯一的区别是硬件、我认为原理图很可能是错误的、因此我也无法重新创建您的问题、因为该 EVM 能够像您所说的那样正常工作。

    您的问题:

    [quote userid="218251" URL"~/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1466047/dlpc3479-dlpc3479-auto-auto-initializaiton-and-i2c-failure-external-pattern-mode-beam-firmware-host-irq-high "DLPC3479是在使用外部图形模式固件进行自动初始化期间检查特定引脚还是从主 DLPC3479接收信号? [报价]

    是的、主要和次要需要通过 GPIO6 (辅助)和 GPIO5 (主要)进行连接、但如果它用于版本 B、您应该已经正确连接了硬件。

    LED 是否亮起或 RESETZ 变为高电平? EVM 在 D56前显示瞬时高电平。

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的亚伦·布莱克

    [250126-Q1] 测试条件: 版本 C (=外照射 FW)和 OUT HW  

    似乎只有一半是被预测的。 从器件 IRQ 处于高电平状态。

    RESETZ 变为高电平。  我也没有发现其他电源有什么异常。

    [250126-Q2]  根据您的要求、我已经分享了原理图。

    请检查电路是否有任何特性。 我找不到任何重大问题。

    原理图不包含 RB101、但当前已安装。

    [250126-Q3:重要、未提及说明]  

    Q3-A)( 在随附的测试用例-C1中)、

      主 DLPC 和从 DLPC 似乎都必须成功完成"自动初始化"、I2C 才能正常工作。   

      似乎当主机(或 FPGA)对寄存器执行读取/写入操作以获得特定功能或信息时、只有当主 DLPC 和从 DLPC 均正常工作时、才会与 HOST发生 通信。

      是这样吗?

    [操作场景]  

    将外部图形固件下载到我们的电路板时、从器件 DLPC 会由于未知原因进行自动初始化。

    我们正在继续调查原因。

    我们目前正在对操作方案进行如下修改以进行验证:

    1. 立即下载 版本 B 主 DLPC 和从 DLPC。
    2. 使用 FPGA 和主 DPLC I2C 之间的重新计数器读取/写入将测试图形发生器模式更改为外部图形流模式
      • 写入此寄存器后、我们已将其设置为外部图形流模式。

    [Q3-B]  

    如果寄存器读取结果确认系统处于外部图形流模式、

    能否理解为从 DLPC 也已正确设置为外部图形流模式?

    即使主 DLPC 处于外部图形流模式而从器件不处于外部图形模式、寄存器是否可以在外部图形流模式下读取? 我们无法访问从器件 DLPC 寄存器。

    我们无法访问从器件 DLPC 寄存器。

    question-read 从设备 DLPC 寄存器访问

    谢谢  

    此致  

    e2e.ti.com/.../250126_5F00_TI_5F00_QA.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LP、

    半映像问题是该软件上一版本的已知问题、但在最新的8.4.0版本的软件中被认为已修复。

    我认为 GUI 工具可能 与已建立的自动初始化文件相冲突。 您能否指定如何从版本 A 过渡到版本 B 或 C?

    不能将 D4H 命令发送到辅助控制器、因为此命令仅适用于主控制器。 我正在与我的团队核实是否有任何直通命令可以启用辅助控制器的回读。

    您能否详细说明为什么在这张表中写入'DLPC3010'?

    很抱歉、我没有  为您更快地解决此问题!

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的亚伦·布莱克  

    感谢您的答复。  

    半像问题是已知问题  

    [250128-Q1] 我测试了版本-C 并将使用版本 B 检查映像大小  

    已知问题是从主设备 IRQR 处于低电平状态吗?

    [250128-Q2]

    [250126-Q2]: 您能否回顾一下它,看看是否存在与散射相关的任何显著问题?

     Q3-A ) of 250126 :你有没有评论你?  

    似乎当主机(或 FPGA)对寄存器执行读取/写入操作以获得特定功能或信息时、只有当主 DLPC 和从 DLPC 均正常工作时、才会与 HOST发生 通信。 是这样吗?  

    1. 使用 FPGA 和主 DPLC I2C 之间的重新计数器读取/写入将测试图形发生器模式更改为外部图形流模式
      • 写入寄存器后、 它读取/更改为 设置为从测试图形模式更改为外部图形流模式。

    能否理解为从 DLPC 也已正确设置为外部图形流模式?

    即使主 DLPC 处于外部图形流模式并且从器件不处于外部图形模式、寄存器是否可以在外部图形流模式下读取。

    您能否指定如何从版本 A 过渡到版本 B 或 C?

    您能否详细说明为什么在这张表中写入'DLPC3010'?

    [250128-Q3]  

    我将共享文档或 vidoe 文件如何制作射束 F/W  

    "当前的外部图形模式 Beam FW 是使用与过去使用 DLPC3010相同的方法创建的。

    因此、我们提到过(DLPC3010)通常是在使用相同的方法创建外部模式固件后与我们的硬件一起使用。

    谢谢  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、LP、

    半幅图像必须与 LC 模式到显示模式的变化相关、而控制器会在不同步时出现不同步和闪烁。 我听说过这个问题、但不知道故障的结果。

    此问题更多的是控制器的初始化问题、而不是转换问题。 我怀疑固件是如何构建的、因为我认为这可能会影响我们的定义、而将模式更改为外部模式可能会是一个问题。

    我更倾向于使用软件解决方案、但我需要了解您是如何构建版本 B 和 C 固件的。 我还会通过直接消息发送其他内容-请查找。

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的亚伦·布莱克  
    该问题已在我们开发的硬件上得到解决。

    谢谢  

    此致