主题中讨论的其他器件:DLPA3005、
工具与软件:
尊敬的 TI 成员
我在 更改默认 LED 电流后解决了与"自动初始化和 I2C 故障"相关的问题。
若要使用外部图形模式、应按照与使用 DLPC3010时相同的方式创建光束 FW。
我创建的固件似乎已正确创建、因此已附加
在 DLPC4710 EVM 中、使用外部图形模式版本3时、主 IRQ 和从 IRQ 都降至低电平。 但是、在我们的硬件中、从器件 IRQ 始终为高电平。
在使用外部图形模式固件进行自动初始化期间、从器件 DLPC3479是否检查特定引脚或接收来自主器件 DLPC3479的信号?
请给我一些建议。
版本 A) FWSel_DLPC3479_DLPA3005_PM1_i2c0x36_v8p4p0 (来自 TI 固件选择器)
版本 B) 250121_RED5A_GRE5A_BLUE5A
-。 仅使用版本 A 将 LED 电流从10A 更改为5A
版本-C) 250121_10Hz_3 Pattern_Pre 29000_Post1450_RGB5A
-。 仅使用版本 A 更改了 LED 电流和外部图形参数
-。 (DLPC3010)在使用相同的方法创建外部 PATTER FW 后、通常在我们的硬件中使用。
e2e.ti.com/.../250123_5F00_TI.pdfe2e.ti.com/.../250123_5F00_BEAM-FW.zip