This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83640:温度规格的阐述

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1481580/dp83640-clarification-on-temperature-spec

器件型号:DP83640

工具与软件:

您好!

我们使用的是 DP83640、我们需要了解数据表中的温度参数。

第4.3节"建议运行条件"将工业温度 TI 规定为-40°C 至85°C。

这是环境温度、外壳温度还是结温?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    -40至85C 为环境温度。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David

    只是为了确保我理解、如果芯片位于板上并且周围空气温度 低于85°C、那么我们处于推荐的工作范围之内。  这考虑到芯片结温升高、结温会更高。

    似乎这些参数经常 被误解。   对于 FPGA、我习惯查看最大结温、但这可能 是因为它们可能是需要散热器、吹风等热管理功能的大功率器件?

    感谢您的答复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是 有关 IC 封装热指标和热计算的非常好的应用手册。  影响器件可靠性和功能性的关键因素是结温、而不是环境温度。 该器件将 在-40°C 至85°C 的环境温度下运行、此时应小心谨慎以确保不超过绝对最大工作温度。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    影响器件可靠性和功能性的关键因素是结温、而不是环境温度。  当采取适当措施确保不超过绝对最大工作温度时、器件将在-40°C 至85°C 的环境温度下运行。

    尊敬的 David:

    我想当我们尝试计算结温时、已经圈出这个温度。   绝对最大工作温度是否与绝对最大额定值相同(即、我认为后者是应力额定值、而不是在工作条件下?)。   也许这是我的困惑来自哪里。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    绝对最大工作温度是器件可电气工作的最大结温。 最高结温列在绝对最大额定值中。

    谢谢

    David