工具与软件:
您好、TI 团队:
我们在使用 TCAN1044A-Q1 CAN 收发器 并将其集成到我们的一个项目 中。 如果您能提供任何可用资源、我将不胜感激 CAN 一致性测试报告 或者 ISO 16845-2:2018测试报告 上市情况。
您能否告知我们列出的 TCAN IC 的测试报告是否可用? 如果是、我们希望了解有关如何获得这些建议的指导。 非常感谢您在这方面的帮助。
谢谢、此致
Abhishek M V.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、TI 团队:
我们在使用 TCAN1044A-Q1 CAN 收发器 并将其集成到我们的一个项目 中。 如果您能提供任何可用资源、我将不胜感激 CAN 一致性测试报告 或者 ISO 16845-2:2018测试报告 上市情况。
您能否告知我们列出的 TCAN IC 的测试报告是否可用? 如果是、我们希望了解有关如何获得这些建议的指导。 非常感谢您在这方面的帮助。
谢谢、此致
Abhishek M V.
尊敬的 Abhishek:
请参阅 [常见问题解答] TCAN1044A-Q1:CAN、LIN 和 SBC EMC 及合规性报告 、了解如何从地震检索器下载我们 CAN 收发器的不同认证报告。
如果无法访问、请联系您的 TI 区域代表提供帮助、谢谢。
此致、
Michael。