This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:TCAN1044A-Q1

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1482233/tcan1044a-q1-tcan1044a-q1

器件型号:TCAN1044A-Q1

工具与软件:

您好、TI 团队:

我们在使用  TCAN1044A-Q1 CAN 收发器  并将其集成到我们的一个项目 中。 如果您能提供任何可用资源、我将不胜感激  CAN 一致性测试报告  或者  ISO 16845-2:2018测试报告  上市情况。

您能否告知我们列出的 TCAN IC 的测试报告是否可用? 如果是、我们希望了解有关如何获得这些建议的指导。 非常感谢您在这方面的帮助。

谢谢、此致

Abhishek M V.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    请参阅 [常见问题解答] TCAN1044A-Q1:CAN、LIN 和 SBC EMC 及合规性报告 、了解如何从地震检索器下载我们 CAN 收发器的不同认证报告。

    如果无法访问、请联系您的 TI 区域代表提供帮助、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您分享有关 TCAN1044A-Q1认证报告的详细信息。

    我 曾尝试从地震/共享链接访问 TCAN1044A-Q1认证报告(如[常见问题解答]中所述)、但无法访问。

    此外、我曾试图联系我们的 TI 区域代表、 以寻求帮助、但未能得到回应。

    能否就获得核证报告的备选办法提出建议、或在这方面提供任何协助?

    此致,

    Abhishek M V.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    遗憾的是、我必须建议联系您的联系人或他们的经理/团队成员以寻求帮助、因为他们可以确定可以与客户共享报告。 请通过提供他们的信息告知我如果没有效果、我可以进一步上报、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的答复。 我听到了区域代表的反馈、他提到他目前正在出差。 他向我保证、一旦他回来、他将作出回应。 收到回复后、我会及时通知您最新情况。

    再次感谢!

    Abhishek