Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210-Q1
工具与软件:
大家好、我有一个关于估算典型温度和高温下元件的最大电流消耗的问题
我目前正在设计一种需要在扩展温度范围内运行的电路。 估计范围在-10到50之间、但理想情况下我希望将电路运算的工作温度设计为-40°C 至85°C。
TUSB1210-Q1是我考虑使用的组件之一、并且想知道
数据表中的大多数其他参数均指定了针对 自然通风工作温度范围内整个温度范围的给定值、但对于功耗而言似乎并非如此。 数据表的第9.5章介绍了取决于用例的功耗、但是也规定了这些值基于在标称运行条件下进行的测量值。 我找不到关于最大功耗的任何额外进口。
具体而言、对于 TUSB1210-Q1:
-组件在85°C 时使用的最大电流消耗是多少。
一般:
为什么数据表中很少给出该和类似元件的最大电流值、估算该值的最佳方法是什么?
-建议向制造商咨询每一个组件吗?
-有没有一般经验法则,我用于粗略估计?
- TI 是否有任何我应该阅读的有关此主题的 god 应用手册?
感谢您的观看、
我希望 我 很快就能收到您的反馈、
Peter K