This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210-Q1:如何估算典型和最大温度下的最大功耗

Guru**** 2926320 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1485647/tusb1210-q1-how-to-estimate-maximum-power-consumption-at-typical-and-maximum-temperatures

器件型号:TUSB1210-Q1

工具与软件:

大家好、我有一个关于估算典型温度和高温下元件的最大电流消耗的问题

我目前正在设计一种需要在扩展温度范围内运行的电路。 估计范围在-10到50之间、但理想情况下我希望将电路运算的工作温度设计为-40°C 至85°C。
 TUSB1210-Q1是我考虑使用的组件之一、并且想知道  

数据表中的大多数其他参数均指定了针对  自然通风工作温度范围内整个温度范围的给定值、但对于功耗而言似乎并非如此。   数据表的第9.5章介绍了取决于用例的功耗、但是也规定了这些值基于在标称运行条件下进行的测量值。 我找不到关于最大功耗的任何额外进口。  

具体而言、对于 TUSB1210-Q1:
-组件在85°C 时使用的最大电流消耗是多少。

一般:
为什么数据表中很少给出该和类似元件的最大电流值、估算该值的最佳方法是什么?
-建议向制造商咨询每一个组件吗?
-有没有一般经验法则,我用于粗略估计?
- TI 是否有任何我应该阅读的有关此主题的 god 应用手册?

感谢您的观看、  
我希望 我 很快就能收到您的反馈、

Peter K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、您好:

    Unknown 说:
    组件在85°C 下使用的最大电流消耗是多少。

    500mA 应该足以应对电源 电流。

    [报价 userid="497734" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1485647/tusb1210-q1-how-to-estimate-maximum-power-consumption-at-typical-and-maximum-temperatures ]为什么数据表中很少给出此组件及类似组件的最大电流值?最好用什么方法估计?

    最大电流值可能因应用或设计而异、因此我们只 发布典型电流值。

    Unknown 说:
    TI 是否有任何应该阅读的关于此主题的绝妙应用说明?

    我们 针对 USB2设计提供了布局指南 SWCA124。

    好的

    Brian