工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我的客户使用 SN65HVD1781-Q1绘制了他们的原理图。
您能否回顾一下原理图?

此致、
蔡斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我的客户使用 SN65HVD1781-Q1绘制了他们的原理图。
您能否回顾一下原理图?

此致、
蔡斯
大家好、Chase:
我唯一要评论的是、485_TXD 和485_RXD 网标签看上去互换了。 通常、DI"驱动器输入"连接到 TXD、RO"接收器输出"连接到 RXD。 您可以参考以下原理图: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1057571/sn65hvd1781-sch-review
只要客户知道标签、所示原理图的其余部分就看起来很好。
此致!
Ethan
尊敬的 Ethan:
希望你度过美好的一天。
我的客户询问可以在下面的引脚6和引脚7上使用 ESD 二极管。 您是否可以确定是否可以?
此致、
蔡斯
大家好、Chase:
感谢您分享数据表。 我建议工作电压为12V 而不是5V、这一点 Clemens 解释得非常好。 我可以推荐 ESDS552 作为 TI 的 RS -485 ESD 二极管。 它是一款具有30kV IEC 接触/气隙、25A 浪涌和12V VRWM 的2通道器件(RS485只需要一个)。 如果需要低电容、我们的保护设备团队可以提供更多帮助以满足其需求。 如果需要帮助、请告诉我、我就可以将该线程传输给他们。
如果客户认为二极管钳位电压超过5V、则该二极管是可以接受的。
如果您有任何其他问题、请告诉我们!
-Ethan