This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1781-Q1:请查看原理图

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1781-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1468899/sn65hvd1781-q1-please-review-the-schematic

器件型号:SN65HVD1781-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户使用 SN65HVD1781-Q1绘制了他们的原理图。

您能否回顾一下原理图?

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    我唯一要评论的是、485_TXD 和485_RXD 网标签看上去互换了。 通常、DI"驱动器输入"连接到 TXD、RO"接收器输出"连接到 RXD。 您可以参考以下原理图: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1057571/sn65hvd1781-sch-review

    只要客户知道标签、所示原理图的其余部分就看起来很好。  

    此致!

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的支持。

    我的客户希望查看修改后的原理图。 请查看下面的新原理图。

    -可以使用 D16和 D17吗?

    -可以使用 R43和 R44吗?

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    二极管正常。 但通常、保护元件应尽可能靠近连接器、而端接电阻应尽可能靠近收发器(总线末端)。

    源端接电阻应靠近驱动器件的输出引脚放置。 R43靠近 RO 引脚、但 R44应靠近控制器的 TXD 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意克莱门斯的观点。 ESD 保护二极管应放置在端接电阻之后、并尽可能靠近外部连接器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的克莱门斯、Ethan、

    感谢您的支持。 我会与我的客户讨论该问题、如果我有更多问题、我会予以解答。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    希望你度过美好的一天。

    我的客户询问可以在下面的引脚6和引脚7上使用 ESD 二极管。 您是否可以确定是否可以?

    e2e.ti.com/.../ET0P35P4F4.pdf

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工作电压必须足够大、以满足总线上实际可能出现的所有电压。 该收发器支持−7V…μ A 电压 12V、基于0V… 5V、节点之间的接地漂移高达±7V。 如果您的应用中的接地漂移不能这么高、则可以使用工作电压较低的 ESD 二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    感谢您分享数据表。 我建议工作电压为12V 而不是5V、这一点 Clemens 解释得非常好。 我可以推荐 ESDS552 作为 TI 的 RS -485 ESD 二极管。 它是一款具有30kV IEC 接触/气隙、25A 浪涌和12V VRWM 的2通道器件(RS485只需要一个)。 如果需要低电容、我们的保护设备团队可以提供更多帮助以满足其需求。 如果需要帮助、请告诉我、我就可以将该线程传输给他们。  

    如果客户认为二极管钳位电压超过5V、则该二极管是可以接受的。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我们!

    -Ethan