This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:功率斜坡时的时钟可用性

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83825I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1486923/dp83825i-clock-availability-at-power-ramp

器件型号:DP83825I

工具与软件:

PHY DP83825I 的上电序列出现了问题。 电气特性表"图5-1 "中所示。 上电时序"中 增加了以下信息:"时钟应在功率斜坡时可用。 否则、请将 RESET_N 保持在低电平并在时钟稳定后至少100us 释放它。"

通过调查、我们假设我们实施 PHY 违反了此义务:

首先、我们测量了 XI 是否 VAVDD 的功率斜坡上可用

该图片显示了 SOM 的复位序列。 VDD3V3A VAVDD 相连RMII_REF_CLK XI 相连。可以看到、该时钟在电源斜坡上不可用。

其次、我们测量了时钟相对于全局复位信号何时是稳定的:

可以看到、连接到 RESET_N 的 X_nRESET_OUT 在时钟稳定后的至少100us 内未保持低电平。 RESET_N 由 SOM 上的 PMIC 控制、因此信号不能一直保持到时钟启动、因为时钟由处理器和处理器提供(如果受到 RESET 信号的影响)。

那么问题是、我们的实现可能会导致哪些问题、以及是否需要通过 MDIO 接口进行额外的软件复位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表中的该指导是 PHY 初始化的最佳实践。 如果时钟在上电时不可用且 PHY 未保持在复位状态、这可能导致 PHY 在未知状态下初始化。 您在验证工作中是否发现任何应用问题?

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerome、您好!

    感谢您的答复、

    目前、我们在验证工作中未观察到任何应用问题、但我们希望通过解决这种可能违反上电序列要求的情况来确保该设计的稳健性。

    我们想了解潜在的风险。 具体而言:

    1. 我们是否应该监控其他诊断检查或状态寄存器来确认 PHY 初始化正确?
    2. 上电后通过 MDIO 接口执行软件复位是否可以有效地降低这种风险?

    我们希望您能深入了解如何最好地解决该问题以确保长期稳定性。

    此致、

    Hamza

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果不能立即提供时钟和 RESET 置位、尽早执行引脚复位将是缓解问题的有效方法。 请注意、这会导致器件重新进行搭接、从而确保此时不会驱动搭接线、以避免搭接错误。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们想澄清关于重置的两点:

    在我们当前的设计中、RST_N 引脚连接到全局复位信号、因此引脚复位需要重新设计。 您能否确认引脚复位是否绝对必要、或者是否有其他方法可以在不修改硬件的情况下确保正确初始化?

    关于软件复位、上电后通过 MDIO 接口发出复位命令是否是缓解任何潜在初始化问题的可行替代方案?

    此致、

    Hamza

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hamza:

    软件复位是一种不错的权变措施、但问题是如果 PHY 从未正确初始化、SMI 有可能不出现、从而限制这种可行性。 只要您的评估中 未发生该寄存器锁定、就可以安全地继续进行此软件复位。

    此致、

    Gerome.