This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1EVM:接口论坛

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB933-Q1, DS90UB953-Q1, TSER953, DS90UB960-Q1EVM, DS90UB960-Q1, DS90UB935-Q1, DS90UB913A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1487611/ds90ub960-q1evm-interface-forum

器件型号:DS90UB960-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:TSER953、、 DS90UB960-Q1、DS90UB933-Q1 、DS90UB953-Q1 和 DS90UB913A-Q1

工具与软件:

您好!

我们使用  TDES960RTDT (解串器)和 TSER953 (串行器)设计了解串器和串行器电路板、
我的测试用例是验证它的链路裕度。

我使用的是 DS90UB960-Q1EVM。  
在 Analog LaunchPad GUI 中、

1) GUI 中列出了默认器件 DS90UB960 

2) 2)我删除了该默认器件并添加了器件型号:TDES960RTDT (用于链路裕量)。     .

3) 3)现在我旁路了 EVM 上的板载解串器器件 DS90UB960-Q1、并将 I2C 从 EVM 的 MCU (MSP430F5529IPN)连接到 TDES960RTDT 的 I2C (我的电路板)、为 TDES960RTDT 和 TSER953建立了链路裕量。  

4) 4)完成测试后、我已将其设置为解串器 EVM 中的默认设置。 现在、我已将串行器 TSER953板连接到解串器 DS90UB960-Q1 EVM。 已建立连接、但在 GUI 伙伴信息中检测到器件为 DS90UB953、而不是 我已连接的 TSER953。 为什么没有将器件检测为 TSER953?

5)观察到这种行为后,我绕过了板载  EVM 的解 串器并连接了我的解串器板(TDES960RTDT )并建立了链路裕量,但在 GUI 中连接的芯片组是  DS90UB960   和 DS90UB953而不是 TDES960RTDT 和 TSER953 。为什么会发生这种情况? 您能帮助我们理解这一行为吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yogesh、

    这是代码中的一个小错误、将在以后的修订版中修复。 不过、如果检测到 TSER953或 UB953、则不会出现功能问题。 只需确保显示有效的 I2C 地址、然后 可以远程写入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hamzeh:

    我可以通过将 TSER953 (V3)与  DS90UB960-Q1 EVM 连接并 获取通过结果来运行链路裕量。 情况如何? 数据表中提到了兼容器件为 DS90UB953-Q1、DS90UB935-Q1、DS90UB933-Q1、DS90UB913A-Q1串行器。

     DS90UB960-Q1与 TSER953 (V3)兼容是否不同、一个是 FPD LINK III、另一个是 V3?

    2.检查下列组合的互操作性。

    系列产品成员 FPD-Link III v3
    资格 DS90UB960 (解串器) TSER953 (串行)
    资格 DS90UB953 (串行) TDES960RTDT (解串器)

    帮助我们了解工作原理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yogesh、

    可以、您可以将这些器件相互配对、因为它们的功能和协议是相同的。 然而、这两个不同系列经过不同的验证和认证、因此它们彼此不兼容。

    请参阅此 E2E 主题。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1098666/ds90ub953-q1-compatibility-with-industrial-serializer-tser953/4070247?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ds90ub%25252A%252520AND%252520tdes#4070247