This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232E:MAX3232E ICT 电压问题

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1488113/max3232e-max3232e-ict-voltage-issue

器件型号:MAX3232E

工具与软件:

您好、TI 团队:

客户使用了 MAX3232EIDBR、在 ICT 测试期间发现引脚3处存在异常电压、因此确定 IC 存在故障

它们的确定标准、通过 >1.4V、失败= 0.59V

 

测得的波形如下所示、

CH1 (黄色)是导通板、CH2 (绿色)是故障板

实际上、我已经测量并比较了 IC 的阻抗

MAX3232E

异常1

异常2.

异常3.

很好

M/B.

引脚 x 至 PGND

引脚 x 至 PGND

引脚 x 至 PGND  

引脚 x 至 PGND

引脚1

C++

2.53M Ω

2.49M Ω

2.49M Ω

2.51M Ω

引脚2

V+

2.48M Ω

2.38M Ω

2.57M Ω

2.46M Ω

引脚3

C1-

6.97M Ω

6.58M Ω

6.12M Ω

6.11M Ω

引脚4

C2+

3.82M Ω

3.93M Ω

4.07M Ω

5.91M Ω

引脚5

C2-

258k 欧姆

255k 欧姆

256K 欧姆

267K Ω

引脚6

V-

286k Ω

284k Ω

285k Ω

296K Ω

引脚7

DOUT2

3.77M Ω

3.79M Ω

3.74M Ω

3.8M Ω

引脚8

RIN2

5.24k Ω

5.25k Ω

5.22k Ω

5.17K Ω

引脚9

ROUT2

6.41M Ω

5.52M Ω

6.26M Ω

5.87M Ω

引脚10

DIN2

-

-

-

欧姆

引脚11

DIN1

-

-

-

欧姆

引脚12

ROUT1

6.26M Ω

6.13M Ω

6.24M Ω

5.95M Ω

引脚13

RIN1

5.23k Ω

5.23k Ω

5.21k Ω

5.144K 欧姆

引脚14

DOUT1

3.79M Ω

3.77M Ω

3.76M Ω

3.55M Ω

引脚16

VCC

2.71M Ω

2.54M Ω

2.65M Ω

2.61M Ω

您能否帮助确定此 IC 是否有故障、或者是否不符合引脚3上电压值的 ICT 定义?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCN 20210625000.1引入了全新的芯片。

    数据表不保证 C1/C2引脚上有任何特定电压。  没有故障。